This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:电压问题

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555605/tpsm846c23-voltage-issue

器件型号:TPSM846C23


工具/软件:

尊敬的 Eileen:

我检查了工作板和非工作板中的阻抗和波形。

在工作板中、

测试点 阻抗(Ω) 电压 (V)
r461 -alert 25.43k 0.006V
R459 — 数据 25.56k 3.416V
R460 - CLK 25.56k 3.416V
R481 - CNTL 30.90K 3.549V

在非工作板中、

测试点 阻抗(Ω) 电压 (V)
R480 - CNTL 73.3e. 3.551V
R454 — 数据 17.1e. 3.416V
R455 - CLK 40.3E 3.415V.
R456 — 警报 17.3 E. 3.411V

与工作板相比、非工作板中的阻抗也要小得多。 但在检查其他电路板电压或电源轨阻抗时、没有短路。

您能否解释一下可能的问题、还请帮助您快速解决此问题、因为我们的电路板正在等待客户交付。

在我们的生产车间、只有 2 通道 CRO 可用、因此我们一次在这些电路板上探测了 2 个信号。

连接 CRO 信号表以供您参考

此致、

Abhishek

e2e.ti.com/.../Power-Issue-Plot.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek:

    我完全理解这种紧迫性、并希望尽快解决这一问题。

    您能否解释一下工作电路板和非工作电路板上的 VIN 为何都会关闭? 这有点令人担忧。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    我还发现这些正在关断、但在检查万用表时、它是恒定的、这可能是一些探头问题。 正常工作的板中也会发生同样的情况。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    一个探头很少这样做,更不用说两个探头了,我看到这种趋势在所有信号. 我认为我们应研究 VIN 可能会导通和关断。 如果快速发生、我不确定仅用万用表是否能够了解关断情况。 您是否有其他探头/设置来通过示波器仔细检查?  

    就阻抗测量而言、 数据和 CLK 引脚适用于 PMBus 通信、因此这些引脚并不能真正找出问题。 现在、我们之前讨论过警报已翻转、这可以告诉我们一些信息。  您的万用表测量中 CNTL 为高电平、但我不确定您的示波器屏幕截图是否为蓝色 CNTL 和黄色 Vout? 而右侧似乎有重复的作用域空洞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    可能导致非工作板上的阻抗较低和工作板中的阻抗值较高的原因。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek:

    这些引脚上的低阻抗可能是由于未启用该器件。 您可以尝试 ABA 测试、该测试基本上是将 IC 从不良板交换到正常板、反之亦然。 这样、您就可以确定是 IC 损坏还是元件导致无输出电压。