This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:MOSFET 开路充电和放电

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551225/bq76952-open-mosfet-charge-and-discharge

器件型号:BQ76952


工具/软件:

我使用 bq 76952 控制 16 个电池。 我连接了 电池平衡块和电源来对放电 MOSFET 进行充电。 但 BQ 似乎无法正常工作。 在这种情况下、您是否有任何解决方案?  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我对这里的问题有点困惑、可以使用一些澄清。  您是否无法控制放电 FET 的问题? 如果是、您是如何控制的? 或过保护来响应吗? 请详细说明此处发生的情况。

    更多有关 充电/放电功率控制流程的信息、此最新 主题 可能有所帮助。

    此致、

    Rohin Nair