This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23514:具有米勒钳位功能的 2 通道栅极驱动器(类似于 UCC23514M)

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555883/ucc23514-2-channel-gate-driver-with-miller-clamp-function-similar-to-ucc23514m

器件型号:UCC23514
Thread 中讨论的其他器件:UCC21551

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在评估 UCC23514M(具有米勒钳位功能的单通道隔离式栅极驱动器)。
询问 TI 的产品系列中是否有任何具有相同米勒钳位功能的双通道栅极驱动器。

如果目前没有、您能否告诉我们未来是否有此类器件的发布计划?

感谢您的支持。

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    实际上、我们有一个正在开发的器件、该器件将被称为 UCC21620。 当前计划将于 2027 年第一季度上市、但样片将于明年中提供。

    这是一款双通道器件、具有米勒钳位和 5.3mm 通道间距。

    如果您更早需要、UCC21551 是现有的双通道栅极驱动器。 您只需使用本地 PNP 缓冲输出的关断路径、即可改善米勒钳位。 本地 PNP 缓冲器将降低关断电阻和电感。 如果您能够承受非常强的关断速度、这也将起到强大的米勒钳位的作用。

    此致、

    Sean