This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63615-Q1:寻找可在 24V 系统中使用的 TVS

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TSD24-Q1, LM63615-Q1, TSD24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554157/lm63615-q1-looking-for-a-tvs-for-use-in-a-24v-system

器件型号:LM63615-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TSD24-Q1

工具/软件:

你好、团队 

我计划在 24V 系统中使用 LM63615DQPWPRQ1。 请建议使用合适的 TVS 来提供 IC 保护
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taeyun:

    1.这是 24V 汽车系统吗?

    2.输入电压范围是多少?  

    3.您是否有任何特定的 ISO 脉冲计划保护您的系统免受攻击?  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、不、这不是 24V 汽车系统。 它是一种通用商用 AC/DC 电源系统

    2.输入电压范围为 24V+–5%(22.8V~25.2V)

    3. 我们使用的电源进入工厂,旨在符合 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-4 标准。 因此、我知道有必要防止具有 50µs 和 20µs 波形的脉冲

    谢谢、

    此致、

    Taeyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taeyun:

    我已请求我们的 TVS 二极管产品线在此处为您提供建议。 他们会回到你身边。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taeyun 和 Taru:

     在这里、TSD24-Q1 可能是一个不错的选择。 24V 工作电压、30kV IEC 61000-4-2 和 9A IEC 61000-4-5。 该器件还钳位在 40V 以下、从而保护 LM63615-Q1 电压引脚(绝对最大值为 40V)。

    如有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TSD24-Q1 数据表不包含有关 10/TSD24 1000µs 波形的信息。 我们可以忽略该脉冲的规格吗?
    是否无需同时针对 10/ADC 1000µs 波形和 20µs 波形提供保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taeyun:

    10/波 20µs 形和 1000µs 20µs 波形都描述了浪涌波形、但 与 8/LED 波形相比、1000µs 波形更加剧烈。 是否 1000µs 需要满足 10/LED 浪涌额定值要求?  

    [quote userid=“667151" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554157/lm63615-q1-looking-for-a-tvs-for-use-in-a-24v-system/5983630  我们使用工厂提供的电源、旨在符合 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-4 标准。 因此、我知道有必要防止具有 50µs 和 20µs 波形的脉冲

     原始要求中未列出 10/Ti 1000µs、因此我只想确认 20µs 或 1000µs 浪涌额定值的目标值。

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh

    无法明确地说 1000µs 需要对 10/ECG 波形提供保护、但同时出现 1000µs 和 20µs 波形的浪涌不可能同时发生? 如果是这种情况、我认为可能需要一种防止这两种波形的方法。
    在使用 TVS 进行设计时、通常使用哪些标准?

    此致、
    Taeyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taeyun:

    虽然从技术上讲这两个波形的浪涌可能同时发生、但您通常可以根据系统中的功率确定更可能遇到的瞬态。 10/TVS 1000µs 具有更高的功率、用于在负载突降等情况下对浪涌电流进行建模。 8/PWM 20µs 用于对附近电源线的耦合浪涌和较长的瞬变进行建模。

    在大多数情况下、可以针对其中一种或另一种进行设计。 如果您设计的是 10/VDD 1000µs、则您将能够防止 20µs 瞬态。 如果设计的是 8/FET 20µs、则只要不面对负载突降或类似事件、就不需要考虑 1000µs

    对于 TVS 二极管实现方案、主要标准如下:

    • 工作电压(确定受保护线路上的工作电压是多少,并确保选择的二极管的工作电压等于/高于此工作电压)
    • 钳位电压(确定任何下游绝对最大额定值,并选择等于/低于这些额定值的钳位电压)
    • 浪涌额定值(确定可能发生的任何更长瞬变,并选择防止这些瞬变所需的预期电流额定值)

    还有其他规格对于特定应用可能至关重要、例如封装或漏电流、但上述 3 个行项目对于 TVS 二极管至关重要。

    此致、

    Josh Prushing