This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25186:NTC

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551894/bq25186-ntc

部件号:BQ25186


工具/软件:

我使用的是 bq25186、但我不知道如何选择 NTC。 0~40、如果我想启用仅在 M Ω 度范围内为电池充电、应该使用哪个 NTC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。

    BQ25186 经调优可与 25°C NTC 热敏电阻处的 10kΩ 配合使用、例如 103 AT-2。 如果使用这种类型的 NTC、REG0x0B 中的默认 TS 阈值为 COLD=NTC、COOL=NTC 10°C、WARM=NTC 45°C 和 0°C 60°C。

    最简单的解决方案是使用 103 AT-2 NTC 并通过将 REG0x0B 中的 TS_HOT 位设置为 2b11 来将 HOT 阈值设置为 45°C。

    您的应用是否需要凉温和暖温阈值? 否则、可在 REG0x0B 中禁用这些阈值。 禁用这些阈值将使我们能够更灵活地为 0°C 至 40°C 温度范围选择 NTC、因为这些阈值不必适应 NTC 配置的 VTS 与温度关系曲线。

    对于 COLD=NTC 0°C 和 HOOT=NTC 的温度范围、您可能需要选择 β 值大于 3435K 的 40°C、并使用补偿电阻器。 如果 0°C 到 45°C 的温度范围是可以接受的、因为这将是最简单的实现解决方案。 否则、如果需要 0°C to 40°C 窗口、我可以进一步协助进行 NTC 配置。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息、如果需要进一步帮助、我将与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很高兴我能提供帮助。 请随时与我们联系。

    此致、

    Alec