This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184 内部参数

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551914/lm25184-internal-parameter

零件号:LM25184


工具/软件:

感谢您的帮助!  根据我们在 Rset 上测量的电压、它实际上是一个稳定的波形。 因此、内部补偿环路 网络的输入是稳定的、补偿环路的 Vc 输出是正确的。 我们从数据表中知道、LM25184 是一款峰值电流模式稳压器。 我的问题是:

1) 什么是 PWM 输出的调制方法? 如何使 与反激式的初级电流 IP 成比例的 VRAMP 波形和等于 (VRSET-VREF)*GM 的 Vc  生成 PWM?

2) 内部驻地协调员和 GM 的价值是什么?

3) 内部补偿网络中串联的 R 和 C 的值是多少?

4) 软启动电路是否会引入极点、从而导致 控制不稳定

5) 根据 Rset 的电压测试结果,由通道 6 进行测试,是否应怀疑 PWM 调节所涉及的主电流 IP ?

6) LM25184 可接受哪种 IP 波形? IP 的振幅需要为 4.1A、dip/dt = Vin/LP、建议的 dip/dt 范围是多少?

7)  下图展示了峰值电流模式调节方法。 LM25184 是否也能通过这种方式调节? LM25184 有哪些不同的调节机制?

 此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、

    我直接通过电子邮件回复了这些问题。 我现在将关闭该主题。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于这 一点、我想说我仍然没有收到准确的信息。 是否无法成功发送电子邮件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wen:

    我可以将电子邮件转发给您。 我会向您发送一条 DM(直接消息)。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wen:

    我向您发送了一个友谊请求。 请接受、这样您就可以向我发送 DM 和分享电子邮件、以便将包含答案的原始电子邮件转发给您。

    谢谢你