This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:连接 VOSNS 时 VOUT 会崩溃

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554729/tps546d24a-vout-collapses-when-vosns-connected

器件型号:TPS546D24A


工具/软件:

我正在使用  TPS546D24ARVFR  对于 FPGA 内核电压 (0.85V) 并遇到一个奇怪的问题:

  • 连接时的默认状态  VOSNS  通常:
    •EN/UVLO = 1.07V
    •VDD = 4.7V  
     VOUT =–0.05V

  • 但如果我  断开 VOSNS  (删除了 R254):
    •相同的 EN/UVLO 电 VDD 压
     VOUT = 0.85V

我的设置:

  • 布局招供: Sweat smile
    •VOSNS/GOSNS  作为差分对进行布线
    •VOSNS 跳过过过过孔跳转到另一层

  • 随附原理图以供参考

我的问题:

  1. 为什么连接 VOSNS 会杀死我的输出?

  2. 我可以直接使 VOSNS 保持断开状态吗?  

  3. 接下来应该尝试什么? e2e.ti.com/.../8304.TPS546D24ARVFR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    经过进一步测试后、  POWER good = 0 在这两种情况下。

    我仍然坚持不住、非常感谢在这方面提供帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yake Li  

    您将 VOSNS 连接到输出端、初级电感器 L34 和铁氧体磁珠 (FB24) 之间没有电容、因此遥感点的纹波会非常高、铁氧体磁珠需要承载所有电感器纹波电流。

    由于检测点处的纹波电压较高、输出可能为 0V、因为它会产生 OV 和/或 UV 故障并关断。

    原理图还显示了 INPUT_GND 和 ANALOG_GND 之间的连接、但 GND 和 INPUT_GND 或 ANALOG_GND 之间没有连接。  TPS546D24A 需要在 AGND 引脚和外露焊盘之间进行安装表面层直接金属连接、即引脚焊盘的宽度 (0.2mm/8mil)  

    移除 R254 后、从输出电压到调节环路没有连接、因此我实际上不知道在移除该电阻器后它是如何调节至 0.85V 的。