This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037:推挽式控制器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5185-Q1, LM25037-Q1, LM25037, UCC2808A-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551895/lm25037-push-pull-controller

器件型号:LM25037
主题中讨论的其他部件:UCC2808A-2

工具/软件:

您好团队:

我正在寻找适用于以下应用的直流/直流控制器:

  • 输入电压:来自电池~7V
  • 输出电压:可配置为 250V 和 420V
  • 输出电流:最大 800mA @ 500usec PRF(负载:具有 500 Ω 电阻的电容器)

我被推荐在 e2e 论坛(LM5185-Q1:直流/直流转换器转换为 7V(输入) 至 32V(输出))上使用德州仪器 的推挽式控制器。

AC/DC 和 DC/DC 控制器(外部 FET)产品选择|德州仪器 TI.com

UCC2808A-2Q1 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

我很期待  UCC2808A 或 LM25037-Q1 都具有相似的输入范围、但 LM25037 具有额外的功能。

1. 能否分享一些 TI 的组件选择指南、如的 MOSFET/变压器 非隔离式 设计?

2.  对于上述应用、TI webench 和 PowerDesigner Web 工具中未列出 UCC2808A 和 LM25037-Q1 器件。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    除非您希望获得 LM25037 的某些功能、否则 UCC2808A-2 都可以使用。

    该设计需要配备变压器才能获得 7V 到 425V 以上的电压。 对于 250V 至 425v 可调电压、如果您打算使用一种设计、则可以通过占空比控制和输出滤波器来实现。

    带有变压器的非隔离式设计只是将次级侧接地端连接到初级侧。 无其他差异。

    由于是推挽式、您只需按照推挽式的设计过程进行操作、就可以了。

     例如 https://www.ti.com/lit/zip/SNVA616

    您可以设计变压器、MOSFET 等、然后按照数据表进行 IC 外部元件设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huang:
    无法在 MathCAD Prime 8.0 中转换.mcd gile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请联系 PTC 寻求帮助。 或使用  

    Mathcad 30 天免费试用版下载 — PTC.com