工具/软件:
您好:
我正在使用 LP8866、并可以使用 PWM 作为输入来成功控制背光亮度。 现在、我要通过 I2C 写入`DΩ isplay_BRT`寄存器来控制背光亮度。 但是、背光亮度不会改变。 当我读回寄存器的值时、它与我写入的值相匹配、因此写入寄存器似乎没有问题。 您能否提供有关如何通过 I2C 控制背光亮度的建议?
初始化配置如下所示:

-`MOD_SEL`:3(直接 PWM)、I2C 地址:0x2B
-`μ s AUTO_BOOST_FREQ_SEL`:3 (400kHz)
-`AUTO_LED_STRING_CFG`: 0(6 个独立的字符串)
-`Auto_PWM_FREQ_SEL`:5 (4883Hz)
```c
#define USER_CONFIG1_VALUE (uint16) 0x7AB3
#define USER_CONFIG2_VALUE (uint16) 0x013F
#define SUPPLY_INT_EN_VALUE (uint16) 0x5554
#define BOOST_INT_EN_VALUE (uint16) 0x0055
#define LED_INT_EN_VALUE (uint16) 0x00FF
#define SUPPLY_INT_CLR_FAULT_VALUE (uint16) 0xFFFF
#define BOOST_INT_CLR_FAULT_VALUE (uint16) 0xFFFF
#define LED_INT_CLR_FAULT_VALUE (uint16) 0xFFFF
```μ s
谢谢!