This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02:EN=0 时的有源放电路径

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553342/tps62a02-active-discharge-path-when-en-0

器件型号:TPS62A02


工具/软件:

您好、

我正在使用上述器件进行模块设计。 我有一个问题与功能方框图中的有源放电开关有关。 我能否确认当 EN=0 时自动启用此开关?

如果是、放电率是多少?

谢谢

Daryl Cher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daryl、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    当 EN=0 (< 0.4V) 且 VIN 处于建议的工作范围 (2.5V...5.5V) 内时、有源放电会激活。

    数据表中指定了典型 76mA 的放电电流。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andrea。 数据表中所述的放电电流 76mA 是在 Vout=2V 时指定的。 我可以假设有效下拉电阻 R 为 26 欧姆 (2V/ADC 76mA) 吗? 如果我的 Vout 为 1V、放电电流会是~38mA?

    此致、

    Daryl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daryl:

    安德烈亚斯正在度假,我可以支持你。

    该器件中的放电是通过电流阱而不是电阻器进行的。 因此、即使 VOUT = 1V、放电电流也将~76mA。

    此致、

    Varun