This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950-Q1:绝对最大额定值的 IMAX 与建议运行条件下的 ILIM 之间的关系

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22950-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555959/tps22950-q1-imax-of-absolute-max-rating-vs-ilim-of-recommended-operating-condition

器件型号:TPS22950-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

TPS22950-Q1 数据表指出、绝对最大额定值的 Imax 为 2.7A、建议运行条件下的 ILIM 为 3.5A、如下所示。

有一点混淆、3.5A 限制条件下的输出电流速率不能使用超过 2.7A 的电流?

请让我澄清一下、让我的客户理解它。

BR。

Lenny Lee。