This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:电池放电电流读数为零

Guru**** 2517250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555056/bq25750-battery-discharge-current-is-reading-zero

器件型号:BQ25750


工具/软件:

您好!

目前我们正在测试硬件。 在这些测试中、我们发现、在电池放电期间、电池电流测量到 0mA 的值、在充电期间、一切看起来都很好。 所有其他 ADC 通道在放电期间读出良好。 那么、我们怎么做错了? 我们几乎使用数据表中所示的相同电路(我们的负载连接到电池分流电阻器的高侧,我们移除 BATFET [Q3、Q4],因为它们是可选的)、我们预计将以这种方式测量电池放电的电流、因为内部器件会在 VAC 和 SRN 之间自动切换内部电源。 ADC 已启用并以连续模式运行、与所有其他通道一样启用 IBAT 通道。 有什么我们遗漏的吗? 您能帮我们弄清楚为什么这个函数不起作用吗?

此致、

Teun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teun:

    是以反向模式放电还是直接通过 BATFET 放电?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的快速答复。 不、我不使用电池油脂或反向功率模式。 负载连接到 Rbat_sns 的顶部。 我这样做是为了回答我之前在 TI 论坛上发布的一个问题

    (https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486113/bq25750-as-a-solar-battery-charger/5709323?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%25252520user%2525253A628774#)

    我希望这是有道理的。

    此致、

    Teun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teun:

    感谢您的澄清。 我认为问题在于、除非器件处于反向模式、否则 ADC 无法测量反向电流。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但我有点困惑、为什么这将是一个功能、而不是尽管该芯片具有其他功能、但仍然有效的连续 ADC 测量。 这也意味着、如果控制器未处于反向功耗模式并且使用电池、则无法读取电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teun:

    电流检测放大器是单极放大器。 这意味着某种东西必须改变极性才能正常工作。 在本例中、它是反向模式位。 预计只读取 0mA 电流、因为我们将被钳位到最低 读数的零值。 我知道反向模式会翻转电流检测放大器的极性。 我通常不使用该系列器件中的电源路径器件、因此我可以询问主要专家在 BATFET 导通时是否也会在 BATFET 返回办公室时产生放电电流。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    今天我们做了一些测量。 我们的电路如下:

    在 V_Solar 时、我们连接了一个实验室工作台电源、电压设置为 10V 1.25A。 在 BAT+和 BAT-我们连接了一个磷酸铁锂电池、其电压为 13.3V。 它自己绘制的关于 170mA 的负载。 由于 BQ25750 的调节、实验室工作台电源的电压降至 4.3V、最大电流为 1.25A。  

    P_IN = 4.3 * 1.25 = 5.375W

    I_OUT = 5.375 / 13.3 = 0.404A

    I_charge = 0.404 - 0.17 = 0.234A

    然后、我们配置了 BQ25750、使得看门狗被禁用(出于调试原因)、并且 ADC 处于单次模式和最高分辨率。 这为我们提供了以下结果:

    • I_AC = 0x03af > 943 * 2mA = 1886mA
    • I_BAT = 0x0054 > 84 * 2mA = 168mA
    • V_AC = 0x0824 > 2084 * 2mV = 4168mV
    • V_BAT= 0x19a9 > 6569 * 2mV = 13138mV
    • V_SYS = 0x0828 > 2088 * 2mV = 4176mV
    • TS = 0x01de>478 * 2mV = 956mV
    • VFB = 0x05ce > 1486 * 2mV = 2972mV

    我还使用万用表测量了电压、得到了以下值:

    • V_R3 = 2.5mV / 0.002 = 1.25A(如预期)
    • V_R4 = 1.2mV/0.005 = 0.24A(根据计算得出的预期值)
    • V_AC = 4260mV
    • V_BAT = 13400mV
    • V_SYS = 4232mV
    • TS = 1931mV
    • VFB = 1489mV

    如您所见、 除电流和 TS 之外、ADC 工作正常(我经历了一些差异,例如–5mA +/–10mV 或+/–10mV)。 我们预计得到的值约为 0.234A。

    我们还在按照您建议启用反向功耗模式的情况下进行了测试、以测量反向电流。 因此、我们移除了实验室工作台电源、将反向电压设置为 5V(这是 POR 值)并启用了该电源。
    我们这次得到了反向电流、但这不是我们预期的、正如您所知道的、我们预计会有大约 170mA 的值。 我们得到了 0xFA5、即–27 * 2mA =–54mA。

    我知道这是很多信息、我们得到了反向电压、谢谢、但为什么电流值到目前为止比较差? 我再次希望你们能帮助我们。

    此致、
    Teun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是真的很好知道。 我认为它是双极的、会自行开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teun:

    ADC 是器件参数的通用指标、但如果需要更高的精度、我们建议使用电池监测器或其他测量精度是主要功能的器件进行外部测量。 BQ25750 的控制环路与测量环路是分开的、这些环路是器件的优先考虑因素。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您在我们的问题期间作出的快速响应、这对我们帮助很大、节省了大量时间。

    此致、

    Teun