This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:数据表计算和 Excel 工作表结果存在问题。

Guru**** 2812165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555936/ucc28730-q1-problem-with-datasheet-calculation-and-excel-sheet-result

器件型号:UCC28730-Q1


工具/软件:

我们正在使用此控制器设计具有 400Vin 和 18Vout、13W 输出的反激式电路。  

我使用数据表来计算 RC、

当 ηxfmr 为 85%且 ηxfmr Ω 为 91%时、NPS = 6;RC 可根据数据表公式计算得出 (VCCR*NPS*sqrt(m Ω)/(2*IOCC)= 1.104 欧姆

但 SLUC579 Excel 工作表显示 RCS 为 0.617 Ω。

我知道原因。

我 从数据表计算中得到的初级电感比 Excel 表更大。 我们能否获得用于 Excel 工作表的公式、可能是解锁的公式。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使是 Excel 所需的 MOSFET 额定电流也更高。