This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:学习周期未更新 BQ40Z50-R5 上的 QMax

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555929/bq40z50-r2-learning-cycle-not-updating-qmax-on-bq40z50-r5

器件型号:BQ40Z50-R2


工具/软件:

器件:BQ40Z50-R5
手机:3S20P (Samsung 50E)

大家好、我需要一些关于学习周期的建议。

在学习周期中、未发生 QMax 更新、Update Status 卡在 0x04。

电池组容量为 98、000mA、因此我将电流标度校准为 1/3。
(例如:实际电流= 15A、校准电流= 5A)。
我还将设计能力设置为 32、667mA

充放电电压范围为 2.5V ~ 4.2V

我将附上学习循环测试的日志文件。

您能回顾一下、让我知道导致该问题的原因吗?

e2e.ti.com/.../250821-learning-cycle.zip