This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5816:I2C 通信的延迟

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554788/lp5816-latency-from-i2c-communication

器件型号:LP5816


工具/软件:

您好团队:

通过 I2C 发送开/关命令后、LED 输出中反映的时间有多长时间? 我在数据表中找不到该规格。

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shotaro 我们的专家将在稍后回复您。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    发送 I2C 命令时、LED 输出将反映在下一个 PWM 周期中。 LED PWM 频率为 23KHz。  

    有时、I2C 命令停止信号接近当前 PWM 周期的结束。 LED 输出将反映在下一个周期后的一个中。 因此、我认为最大反射时间应小于 2 个 PWM 周期、即 87uSec。  

    BRS、

    Leon