This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:DESAT 功能

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547609/ucc21750-desat-function

器件型号:UCC21750


工具/软件:

尊敬的团队:

您能帮助我们分享有关 DESAT 功能的更多材料吗? 客户担心性能、因为在进行 短路测试时、IGBT 会损坏 10 次测试。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    感谢您的联系。

    了解有关 DESAT 功能的更多信息。 您可以查看数据表中的第 8.3.7 节、如下所示。

    如果客户在短路测试期间看到 IGBT 损坏、则消隐时间可能过长、并且/或 VDS 阈值可能过高。  客户可以使用产品页面上的 Jolt 计算器检查 VDS 阈值和消隐时间并进行相应调整。 如果问题仍然存在、我建议捕获波形。

    此致、

    Muiz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulz:

    感谢您的详细回复、客户表示他们需要 1us SCP、UCC21750 DESAT 延时约为 750ns、您能在这里帮助您提供专业建议吗? 还有其他选择吗? 提前感谢。

    15Vgs 为 2us、18Vgs 为 1us。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、如何设计 VDS 阈值? 谢谢。

    消隐时间可能过长并且/或者 VDS 阈值可能过高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、  

    您能为我提供一个波形、其中显示了短路测试期间 DESAT 电压、集电极电流 (Ic)。

    要 计算您的 VDS 阈值、您可以使用 Jolt 产品页面上的计算工具。 该工具称为“SLUC695—UCC217xx XL 计算器工具“、位于产品页面的“设计和开发“部分。 我在下面附上了一个链接:

    UCC21750-Q1 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    在该工具中、您会看到下面所示的 DESAT 计算器、您可以使用该计算器计算 VDS 阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muiz:

    那么 DESAT 电压 意味着触发 OCP 或 SCP 的阈值、对吗? 很抱歉之前的混淆。

    BRS、

    Francis