This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:有关 WDI 输入上升/下降速率限制的问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555837/tps3850-q1-question-about-wdi-input-rise-fall-rate-limit

器件型号:TPS3850-Q1


工具/软件:

大家好、TI 专家。

使用  TPS3850-Q1 时、我们在 WDI 引脚上添加一个 100nF 电容器、用于噪声去耦。 这会导致问题:WDO 偶尔置位。 WDI 输入的上升/下降率约为 55mV/us。

我们怀疑 WDI 输入上升/下降率可能过低。  

 WDI 输入的上升/下降率限制是多少?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Gao、

    我们不会测试 WDI 并指定其特定的压摆率、但建议您移除 WDI 网络上的 100nF 电容器和任何其他额外电容、因为在尝试提供单个 WDI 转换时、WDI 引脚会出现问题、能够识别无一个或多个 WDI 转换。  

    谢谢、
    Joshua