This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6734:关于标记的 TPS6734IDR_QUESTION 问题

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554964/tps6734-tps6734idr_question-about-marking

器件型号:TPS6734


工具/软件:

尊敬的专家:

请告知下图中 TPS6734IDR 的正确标记为左侧或右侧。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅以下页面。

    反假冒|质量政策和规程|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    左侧器件是从 TI 发货的样片、右侧器件是 Arrow 运送给客户的新发货商品。

    客户询问为什么标记不同。

    请再次提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hieu、

    左标记是较新版本、右标记是较旧版本。 您显示的标签属于左侧器件、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    标签是 新到货的商品。 (从 Arrow 发运)- 右侧

    对于之前认证的样片、客户没有标签。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hieu、

    根据我们的侧边数据、左侧器件对应于您显示的标签。 因此、我们认为右侧器件是样片、客户可以将其混用。 客户能否再次确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Shipeng:

    客户确认:

    标签 对应于货物(从 Arrow 发运)- 右侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否获得一张在卷带包装中显示器件并放在标签旁边的照片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    很抱歉,这是我的错。

    H 是 Arrow 对新到货商品的 标记;M 是先前认证样品的标记。

    所以标签 对应于您提到的 H — 从左箭头标记新到货的商品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hieu、

    现在很清楚了。 客户样片的标识较旧、但现在器件标识已更改为新标识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    您是否有针对此更改的 PCN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hieu、

    客户的器件标识仍然是“6734I",“,因此、因此没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    从现在开始、TPS6734 的标识始终是新标识? 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、它始终是新的、但我们可能会在以后更改、恕不另行通知。 谢谢。