This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:仅在默认的 5V/3.3V 模式下工作。 使用反馈不起作用

Guru**** 2535320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553145/lm5143-only-works-in-the-default-5v-3-3v-mode-does-not-work-using-feedback

器件型号:LM5143


工具/软件:

我是一个完全虚伪的人。 如广播所示、在反馈引脚上使用 VDDA 和接地端会生成 3.3V 和 5V 电压。 当针对大约 6V 的输出将反馈电阻器更改为 110K 除以 12K 时、输出在上电时跳至大约 14 伏并持续大约 100 毫秒、 然后降至零。 VCCX 引脚接地、Vin 为 32 伏。

其作用类似于它无法识别电阻分压器配置、也不会进入该调节模式。  

这似乎是一件简单的事情、但我无法让它跨多个电路板做出响应。  

什么是我的缺失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

     请发送此设计的完整原理图和快速入门文件。 我假设这是您的电路板、而不是 TI EVM。

    110K 和 10k 反馈电阻器应该没问题(并联电阻器大于 5kΩ、因此在启动时不会检测到 FB =低电平)。 您确定反馈分压器中没有开路吗? 即使有、Vout 也应在接近 Vin 的位置运行、而不是降至零。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim。 事情在不断发展。 此设计是您的 EVM、但我们已调换了相关的电容器和 FET、以便能够在 60V IN 和 28V OUT 下运行。  我写的问题证明是一块死板。  随后的副本开始工作。 (这令人沮丧)。 我看到的是另一个问题、似乎与散热有关。 如果我们允许内部 LDO 提供 5V 电压、则器件会快速变热并关断。 为 VCCX 引脚提供外部产生的 5V(从而绕过内部 LDO)、该器件看起来运行温度可能低 20°C。 提供给此 VCCX 报告的功率约为 0.8 瓦。  5 分钟后、部件再次关闭。 现在、器件关断后、VCCx 电源报告的功率约为 5 至 6 瓦。 这让我很惊讶。 我们的目标应用将在 300 瓦左右、我担心该器件是否符合要求。  该器件指定的 Vin 最大值为 65 伏、双路径组合电流输出为 14 至 15 安培。 但是、这两者的结合可能会让人产生太多的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    0.8W/5V = 160mA VCC 电流。 这似乎非常高。 从 VCC 驱动每个 FET 的直流电流为 Qg * Fsw、其中 Qg 取值条件为 Vgs = 5V。 请注意、该 EVM 设置为 2.1MHz、因此如果 Vin = 60V、您可能希望以 400kHz 的频率运行。

    请发送完整的快速入门计算器、以便我可以查看功率损耗。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    填写这个计算器是一场灾难。 我对 FET 的选择太糟糕了。 我认为它与 EVM FET 非常接近、但效率图在电网底部下降。  那么、根据我的设计限制、是否有工具可以推荐 FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提前分析了错误的 FET。 我使用的还不错。 我将发送快速入门 信息、其中显示了每个我实际使用的 FET 值。(iAUC50N08)。  e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_5143_2D00_Q1-quickstart-design-tool-_2D00_-revB2_5F00_filled-out.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您能否检查这是否实际上是逻辑电平 FET (Vgs = 4.5V 时的 Rdson)。

    关于快速入门的评论:

    1. 当 Vin = 59.5V 时、Fsw = 2.1MHz 真的过高。 尝试 400kHz。
    2. 分流电阻值似乎过高(电流限制低于满负载额定值 — 通常为 Iout-max 的 130-150%)。
    3. 电感值太低、目标纹波电流为 30%至 40%。
    4. 确保陶瓷 Cout 的电压降额。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim。  我希望尽量减少库存 EVM 设计中的内容。 这似乎是必要的。  作为更新、我确实按照您之前的方向将频率更改为 500KHz、并看到封装温度下降了 20 摄氏度。 昨天、我在 35V IN、28V 输出电压、4A 负载下运行该设计 100 分钟。  在该时间范围内、它大约在 30 分钟标记附近关闭 4 次、间隔大约两分钟、每次在我循环负载时恢复。 然后、它连续运行了 60 分钟。   

    作为一个额外的数据点、今天上午我制作了一个未改动的 EVM、并将其配置为以组合模式运行、其中 Vin 为 12V、Vout 当然默认为 3.3V、并且输出电流为 10A。 它跑了 20 分钟后死亡。  我在封装上胶了一个热电偶、它上升到 49°C +/- 1°C 并在此处稳定下来。 因此,它死亡时的温度。   我感兴趣您在这里的想法。  

    ~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FET 声称逻辑电平的 Vgs 阈值@ 1.6V、Vgs = 4.5V 且 RDS @ 10.3 mohm.nominal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    EVM 上的 3.3V/10A……此处的 fsw 是什么? 400kHz-500kHz 应该不会出现问题。 组合模式的含义是什么?

    您可以测量流入 IC VIN 引脚的电流(通常有一个串联的电阻器对此非常有用)。 则 IC 耗散为 Vin *Ivin。

    此致、

    Tim