This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:原理图审阅

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555431/bq25758-schematic-review

器件型号:BQ25758


工具/软件:

您好、

您能帮助我们查看 BQ25758 原理图吗?

IT 设计符合 PD3.1 240W、48V、5A。

e2e.ti.com/.../BQ25758-sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的参与。 我已经审阅了原理图。 以下是我的笔记:

    • REGN 的网络名称似乎有一个拼写错误、转到 DRV_SUP。 确保这不会导致任何断开问题、以便 DRV_SUP 已通电。
    • 另外、看起来 DRV_SUP 被一个 0 Ω 电阻拉至 PGND。 这会短接 REGN 和 DRV_SUP、这不会允许器件运行。
    • 该器件需要在引脚 36 FSW_SYNC 上连接一个编程电阻器来对开关频率进行编程。
    • IIN 和 IOUT(引脚 10 和 9)不应有串联电容器。 这看起来像是一个编程电阻器应该与之并联的滤波器网络。 这些引脚需要在该引脚与 PGND 之间连接一个电阻器。
    • 除非您设置 EN_TS = 1、否则 TS/NC(引脚 8)不需要温度检测网络。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    明白了、谢谢!

    Jeff