This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1:如何连接 GND?

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554910/tpsf12c1-how-to-connecte-the-gnd

部件号:TPSF12C1


工具/软件:

器件的 GND 图连接到大地、但我使用的 VDD 的 GND 不是大地、而是开关电源的 GND。 那么、应该如何连接所用器件的 GND 呢? 如果开关电源的 GND 连接到接地端、则机箱外壳有电气化的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会回来的

    谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongxing Yi

    请确保器件的 Y 电容器和 VDD 共享同一个 GND、如下所示。 如图所示、它以蓝色圈出。  

    我们之所以提出这个建议、是因为该器件会尝试消除共模噪声电流、共模噪声电流与流经 Y 电容器的电流相同。 因此、Y-CAP GND(即接地端)应与器件 GND 相同、以便发生 AEF 操作和器件工作。

    谢谢。此致、

    Naresh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Naresh

    非常感谢

    谢谢。此致、

    Hongxing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢