This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR60430-Q1:替代设计变更

Guru**** 2477355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555450/lmr60430-q1-alternative-design-change

器件型号:LMR60430-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR60430

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户想使用 LMR60430 5. SRAKRQ1 作为 LMR60430 的第二个源 3. SRAKRQ1。

我了解到他们已经在 FB 引脚上实施了外部分压器网络。

根据我的理解、如果我们使用  LMR60430 3. SRAKRQ1 具有以下 RFBT/B 并创建 3V 或 3.3V VOUT、 我们可以直接 将其替换为 LMR60430 5. SRAKRQ1。

因为 VFB 都是 1V、对吧?

如果我错了、请纠正我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、如果外部分压器的并联组合超过 3k Ω、它将覆盖内部分压器网络。 因此、无论您使用  LMR60430、都将获得 Set VOUT 3. SRAKRQ1 或 LMR60430 5. SRAKRQ1

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Niranjan、

    我很清楚。

    谢谢你。