This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:您是否有具有 OOB 功能的其他器件?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568215, TPS56A37, TPS56838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549974/tps568215-do-you-have-other-parts-having-oob-feature

器件型号:TPS568215
主题中讨论的其他器件: TPS56A37TPS56838

工具/软件:

尊敬的先生:

我正在寻找支持 OOB 功能的降压直流/直流转换器。  

请帮助建议符合以下要求的器件。

1. VIN = DC12V 和 DC24V

2. Vout = 5V

3. Iout = 8A –10A

4. OOB 或任何功能都可以防止出现过压情况,另一个电源略高于 Vout。

TPS568215 可以满足该要求、但其 VIN 范围无法支持 DC24 应用。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hector、

    该电源的输入电压范围是多少以及需要保护的阈值是多少、以便我们可以相应地进行建议。  

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由直流/直流稳压的 VOUT 为 4.97V。 另一个 5V 电源为 5.04V  

    我们测量了  TPS568215 的 SW 节点并确认高侧 MOS 和低侧 MOS 均已关断(OOB 功能工作)

    另一个 5V 电源接近 VOUT(但高于 VOUT)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于给定的输入和输出电压以及保护特性、我们建议使用 TPS56A37 降压转换器。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Usha、

    请 解释   TPS56A37 如何 处理这种情况、谢谢。

    Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hector、

    推荐降压转换器的输入电压在所需范围内、另外、当输出电压高于阈值时、它会关断两个 MOSFET。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Usha、

    阈值 OVP 是否检测到?  当输出电压高于目标电压的 125%时、将触发 OVP。

    您是否有阈值较低的器件?   TPS568215 的 OOB 非常适合我们的应用。

    谢谢。

    Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hector、

    您可以尝试为建议的降压转换器添加肖特基二极管、以防止反向电流。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Usha、

    肖特基二极管是防止反向泄漏的最简单方法、但会增加功率损耗和热量。

    请建议直流/直流转换器在存在另一个输出电压时能够安全运行、但超过标称 VOUT、但保持在 OVP 阈值以下、确保不会发生损坏或功能问题。

    谢谢

    Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hector、

    我们的降压稳压器具有反向电流保护功能、在达到此限制之前、任何反向电流都不会损坏降压稳压器。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Usha、

    您是否指   TPS56A37 数据表中的低侧 MOSFET 负电流限值?

    我们使用的是非 TI 降压转换器、它具有相同的保护功能、但当 其他输出电压存在并略超过标称 VOUT 时、我们会遇到降压损坏。

    以下测量结果记录在 BS-LX 异常行为期间。 随后、降压转换器被损坏、但由于使用了备用输出源、VOUT 仍然存在。

    请注意、仅当降压 PG 为高电平时、备用输出源才会影响 VOUT、这意味着在斜升期间降压转换器不会遇到备用输出源。   

      

    谢谢  

    Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hector、

    我们将在 EVM 上验证它们并返回给您。 由于发货时间延长、测试需要一些时间。 我们感谢您的合作

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Usha、

    感谢您的支持。

    我们是否还可以预期验证结果适用于 TPS56838?

    谢谢。

    Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hector、

    我支持 TPS56A37、您希望在 TPS56A37 EVM 上准确看到什么? 我想澄清一下

    请告诉我

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calan、

    我想确认当另一个输出源提供高于标称 5V VOUT 但仍低于 OVP 阈值的电压时、降压转换器是否可以正常运行而不会损坏。

    我要确认的三个条件:

    1. 当降压转换器斜升时存在另一个输出源

    2.当降压 PG 为高电平时存在另一个输出源

    3. 禁用降压转换器时存在另一个输出源

    谢谢  

    Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hector、

    我将对此进行研究并尽快作出回应。

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hector、

    关于 TPS56A37、如果外部电压源向降压转换器的输出端施加高于标称 5Vout 的电压、但低于 OVP 阈值、则器件不会关断。 一旦外部电压源向输出施加超过标称 5Vout(即该目标电压的 125%)的电压、就会触发 OVP、器件将关断。  在 32 μ s 后、输出将放电、高侧 MOSFET 和低侧 MOSFET 驱动器将关断。 只要 TPS56A37 导通并进行开关、就会发生这种情况。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calan、

    感谢对此的大力支持。

    此致、

    Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯定是 Hector

    将关闭该主题。 如果这有助于解决您的问题、请不要忘记点击“此问题已解决“

    谢谢你

    Calan