This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:使用 BQ24060 和 TPS63020 进行预充电时出现问题

Guru**** 2477005 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24060, TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554064/tps63020-problem-with-precharging-using-bq24060-and-tps63020

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件:BQ24060

工具/软件:

你(们)好

我正在使用 BQ24060 在+VIN 上为 250mAh 电池充电。

此外、在+VIN 上、我的 3.3V 稳压器电路使用了 TPS63020DSJR。

充电按预期工作、除非涉及预充电/涓流充电。

此功能不起作用。 当我断开  TPS63020DSJR 后、只会进行预充电。

为什么会发生这种情况? 这是因为 稳压器+负载从电路的其余部分获取灌电流吗? 如果是、如何防止出现这种情况。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bart:

    我明天会检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bart:

    抱歉、我对您的描述有点困惑。  

    这是指当  TPS63020DSJR 断开连接并保持 BQ24060 且仅使用电池时、 充电 无法正常工作吗?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电路板上同时使用 BQ24060 和 TPS63020 时、充电按预期正常工作。

    但是、在电池电压为 0V 且需要预充电的情况下、电路将无法工作。

    但是、当我移除  TPS63020 时、BQ24060 能够对电池进行预充电并使其恢复正常运行。

    我感到困惑的是、如果我的 BQ24060 电路或 TPS63020 电路出现问题、这导致电路板无法进行预充电。

    非常感谢您的答复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bart:

    如果我的理解正确、那么只有当电池为 0 且 TPS63020 在板载时、 充电才会正常工作。

    这真的很奇怪! 由于当电池电压为 0(即 TPS63020 的 Vin)时、 TPS63020 仍处于关断模式。 它的输入和输出断开连接。 这意味着、尽管 TPS63020 是板载的、但不会影响 BQ 器件和电池。

    对于双确认、您可以尝试条件: TPS63020 在电路板上且电池为 0、然后将 TPS63020 的 EN 下拉至零。 然后检查充电是否正常。

    此致

    Lei