工具/软件:
这将是一个附加问题。
当使用另一家公司 MPS 生产的 MPQ5850 时、电源连接反向(图 1)
通过 GND=>FET=>SW 路径打开负载侧的电源时出现问题(图 1)。
这是因为在电源的 FG 和负载的“+"之间“之间产生了正确的电势。
使用等效电路可以确定 MPQ5850 问题的原因、但使用 TPS26631PWPR 等效电路则无法确定。
Q1. TPS26631PWPR 是否具有这样的电流路径? (图 2)
Q2. FET 是否有二极管、因此存在电流流动路径? (图 2 轮盘 2)
*数据表指出 MPQ5850 也具有反极性保护。

图 1.

图 2.