This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:为 IC 充电、能够闪烁 LED

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555223/bq25170-charging-ic-with-ability-to-flash-led

器件型号:BQ25170


工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我想知道您是否为单节电池提供了任何锂离子充电 IC、它可以在充电过程中使 LED 闪烁、然后保持亮起状态以指示已充满电?

此致、
Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin

    BQ2517X 系列器件没有此选项。

    您的充电电流和电池电压是多少?

    我将检查其他器件、但此 LED 配置不常见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    充电电流仅约为 500mA(可能高达 1A) 、电池电压标称值为 3.6V。 仅需一节电芯、因此充电电压将为 4.2V。

    感谢您对此进行研究。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin

    抱歉、但未找到在充电过程中 LED 闪烁的设备。  这通常用于 TI 器件上的故障情况。