This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:关断命令时间间隔

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554716/bq76952-shutdown-command-time-interval

器件型号:BQ76952


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户曾多次发送 SHUTDOWN 命令、因为他们希望再次确认 SHUTDOWN 命令已发送。

我在数据表中发现、我们建议在正常运行时只发送一次。

Q1:如果客户希望在 UNSEALED 或 FULLACCESS 模式下发送几次以确保发送命令、时间间隔是多少?

Q2:如果设备处于 密封模式,我们为两次命令建议的时间间隔是多少。

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emma、

    该器件在接收到关断命令后需要大约 300-400ms 的时间才能完全关断。 对于多个 SHUTDOWN 命令、我们没有针对任何访问模式的建议时间间隔。

    此致、

    Rohin Nair