This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79731-Q1:BQ797xx VIF 菊花链仿真

Guru**** 2579425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79731-Q1, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554642/bq79731-q1-bq797xx-vif-daisy-chain-simulation

器件型号:BQ79731-Q1
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具/软件:

我希望使用 生产固件测试 BMS 电路板。 BMS 电路板具有板载 BQ79731-Q1、预计通过 VIF 菊花链与 8 个非板载 BQ79718 进行通信。 我希望能够将某些器件连接到 VIF 接口、该接口可以模拟 BQ79718 的链、并能够以编程方式分配的电压/温度进行响应。

我的第一次尝试是 BQ79718 评估板。 我尝试使用评估板通过 USB2ANY 将 VIF 转换为 UART、但无法使 UART 镜像模式正常工作。 我 怀疑这是因为 BQ79731 已经用作基底器件。 我也尝试了 BQ79600、但也无法将 VIF 请求传递到 UART。 我怀疑这是因为 BQ79600 应该是基底器件、而我当时正试图以相反的方式使用它。

因此、除非评估板能够将 VIF 消息转发到 UART 并且我刚刚对其进行了错误配置、否则我正在研究其他可以仿真 BQ79718 链的方法。 对 VIF 接口进行 bit-bang 操作的定制电路板并不在桌上、但我希望有 比这更多的 COT。  是否已为 BQ797xx VIF 菊花链成功设置仿真器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe:

    关于 UART 镜像模式、堆栈器件将只镜像响应帧、而不是任何接收到的命令帧。

    若要对 BQ79718 栈进行仿真、必须使用一个可接收 VIF 命令帧的外部器件来将 VIF 响应帧发送回基底器件

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。 这就是我害怕的 BQ79718 评估板。  另外、似乎还  无法配置 BQ79600 将 VIF 命令转发回 UART。

     是否有任何 TI 器件 可以接收 VIF 命令帧并能够发回响应? RS RS-485 收发器的某种器件可能能够进行仿真吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe:

    收发器可以进行研究。 但是、这将超出 BMP 支持的范围。 如果您在与 BQ797XX 和 BQ796XX 器件交互时遇到任何问题、可以随时提出来。

    此致、

    John