This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2804:负载

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555228/ucc2804-load

器件型号:UCC2804


工具/软件:

 次级是否需要最低负载? 该控制器是利用脉冲模式还是跳跃模式来避免输出电压在低电流下斜升过高? 还是将占空比降低到 0%? 如何确定所需的最小负载是多少、才能确保输出电压不会出现上升?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     辅助设备上是否需要最低负载? [/报价]

    编号

    此控制器是否利用脉冲或跳跃模式来避免输出电压在低电流下斜升过高? 还是将占空比降低到 0%? 如何确定所需的最小负载是多少、才能确保输出电压不会出现上升?  [/报价]

    没有预期的功率跳跃、这是 IC 的自然反应。 调节基于 FB 引脚电压、当达到 2.5V 及更高时、OUT 引脚不会产生脉冲。

    此致、

    Pratik A.

    [/quote]