This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:通过 USB-C 连接笔记本电脑时所发挥的作用不正确

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553292/tps25751-the-role-played-when-connecting-a-laptop-via-usb-c-is-incorrect

器件型号:TPS25751


工具/软件:

您好的团队、

我的预期情景如下:

①Connect 我的主板与智能手机, TPS 是源和智能手机是水槽

②Connect 到使用 USB-A 线缆的笔记本电脑    、TPS 是接收器、 笔记本电脑 是 源器件

③Connect 到使用 USB-C 电缆的笔记本电脑、  TPS 是接收器、笔记本电脑是 源器件

前两种情况可以正常工作
但是、当我的电路板通过 USB-C 连接到笔记本电脑时、TPS 充当供电方来为笔记本电脑充电、这不符合我们的预期

相关配置可在“PD_IRQ-PRIORY_0250717 中找到。 HTML“。 因为我无法上传。 JSON 文件格式、我已将其转换为。 HTML 格式。 然后可以将其转换为。 JSON 格式。
e2e.ti.com/.../5305.PD_5F00_IRQ_5F00_Priority_5F00_20250717.html

此致!

光圈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iris:  

    TPS25751 可能在连接到笔记本电脑时充当供电方角色、因为 Type-C 支持选项[9:8]设置为 Try.SRC 状态作为 DRP 受支持。 您的系统是否有一个 MCU 可以从连接的端口伙伴(即本例中的笔记本电脑)读回信息、从而假设端口伙伴使用哪种设备来确定 TPS25751 电源角色?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以尝试将 Type-C 支持选项设置回 0x0(不支持 Type-C 选项)、看看这是否会改善连接到笔记本电脑时的行为。 这也应该适用于智能手机、因为通常大多数智能手机会更喜欢 Sink (Try.SNK)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:林瑞杰:

    感谢您的答复

    我会根据您的建议给它一个尝试!

    此致!

    光圈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    Raymond 目前已离职。 请延迟回复。  

    此致、  

    Aya Khedr