This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:如何在 Golden Image 编程后启用 BQ27Z561

Guru**** 2477405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555183/bq27z561-how-to-enable-bq27z561-after-golden-image-program

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

尊敬的 TI 支持:

我确实需要帮助来寻找一些有用的信息、以便为我指出后续的调查步骤。  我一直在追逐这个问题几个星期,但找不到我的错了什么,或者我可以做什么下一步.

目前我并不关心电池的报告准确性。  我想证明 BQ27Z561 测量仪表器件在我自己的 PCBA 板上工作。

我想要得到一些知识渊博的确认、只需指出:“没有您做错了“和原因、“没有您的设计不正确“、“没有您的方法不正确“或“没有 bqStudio 和 EVM 只能协同工作、您不能在自己的 PCBA 上使用 BQ27Z561。“

请 不要告诉我回去做 GPC 数据收集, GPC 报告,循环研究等,因为我已经做了。

我只是尝试 从假设证明情况是:

1.如果 bqStudio 版本 1.3.101、EV2400 工具和 BQ27Z561-EVM 能够正确显示电池的剩余电量和满电荷容量

2.然后可以从 EVM 中提取黄金映像

3.我可以使用 bqStudio 1.3.101 和 EV2400 工具、在我自己的 PCBA BQ27Z561 上成功地对 Golden Image (.srec 或 bq.fs) 进行编程、我应该能够看到 剩余容量和充满电容量吗?  

在我的例子中、我在不同的电路板上试过几个 BQ27Z561、但我自己的 BQ27Z561 总是零。  是我的 PCBA 设计吗? 如果是我的 PCBA 设计、可能有什么问题、因为 bqStudio 和 EV2400 没有抱怨、只是对其进行编程或通信而没有任何问题。

我随该主题附上:

1.使用电池和 PCBA 时的 bqStudio 和 EVM 屏幕截图(我使用 EVM 的电池输入端和 PCBA 的输出端、将 I2C 与 EV2400 连接到 bqStudio)

2.我自己的 PCBA BQ27Z561 的屏幕截图,带有 bqStudio 和 EV2400 ,没有 RC 和 FCC

3.成功编程到我自己的 PCBA 的 BQ27Z561 的 Golden Image 文件

4、 测量仪表电路的原理图

请提供帮助

e2e.ti.com/.../1715.GoldenImages.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    请删除我的问题。 我刚刚发现了这个问题。  在我的设计中、我没有使用像 EVM 这样的外部检测电阻。  我回去后更改了 EVM、使其与我的 PCBA 相同、并体验到完全相同的体验、然后发现我需要设置“内部检测启用“。

    BQ27561 用作 EVM。

    感谢你能抽出时间。