This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:它可与 Fusion 和 USBANY 搭配使用

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555623/tps53679-can-it-work-with-the-fusion-and-usbany

器件型号:TPS53679
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具/软件:

全部、

USBANY 是否可与 Fusion 软件配合使用来对 TPS53679 进行编程。

谢谢、

此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    USB2ANY 无法用于对 TPS53679 进行编程、因为它的数据线仅支持 2GB。 请使用 USB 接口适配器对 TPS53679 进行编程。 请 在此处找到它的用户指南

    此致、
    Chanakya。