This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS770:器件数据表是否正确?

Guru**** 2514545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS769, TPS770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537677/tps770-is-part-datasheet-corret

器件型号:TPS770
主题中讨论的其他器件:TPS769

工具/软件:

您好:

我们的一款产品中使用了 TPS77025DBVR。

我们已经收到 TI 的 PCN  20250312000.1。我目前正在对器件进行更改分析、并比较了相关 SLVS210 数据表的修订版 D 和 E。 但是、我发现了一些问题。 TPS770 数据表中列出的大部分数据似乎都适用于 TPS769 器件。 请参阅下图。

这是管理错误、还是这些零件现在被视为相同?

如果它们现在被认为是相同的、那么我很难在数据表中找到说明情况属实的任何位置。 我还注意到版本 D 中的“可用器件“表(见下图)在版本 E 中缺失。这很不幸、因为它是唯一一个 将所有各种 TPS770 器件类型链接到其实际器件型号的信息来源。

请提供建议、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alex、  

    好问题、这是我们的管理错误、正在努力纠正这一错误。 这些器件不被视为完全相同、它们位于同一器件系列中、但由于电流差异、它们的测试参数不同。 在 50mA 达到 TPS770 的额定值之前、这些图的作用相似。  

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。  

    谢谢您、  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、McKyla。 请留意数据表的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKyla、是否可以获得此数据表更新完成日期的更新?

    谢谢!

    -亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alex、  

    我很抱歉上周我不在办公室。 目前、这是我们最高优先级的编辑之一、但没有完成日期。 在编辑此数据表期间、我们是否可以提供具体信息?  

    谢谢您、  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKyla:

    很抱歉耽误你的时间。 是的、如果可能、我想尝试为修订后的器件获得以下规格。 谢谢!

    输出电压

    最大静态电流

    输出电压线路调节

    输出电压负载调整率

    输出噪声电压

    输出电流限制

    待机电流

    使能输入电压

    电源纹波抑制

    使能引脚输入电流

    压降电压