This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82822A:输出电压纹波减少

Guru**** 2521730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82822A, TPSM82822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555577/tpsm82822a-output-voltage-ripple-reduction

器件型号:TPSM82822A
主题: TPSM82822 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在评估 TPSM82822A、为 Xilinx UltraScale+收发器电源轨 (VMGTAVCC ~1.0V、VMGTAVTT ~1.2V、MGTVCCAUX ~1.8V) 供电。 我的目标是 FPGA 引脚处的纹波小于 10mVpp 。 条件:VIN=3.5V、ILOAD=0.2–1A。

您能否提供有关达到此目标的最佳实践步骤的建议?

  1. 输出网络: ~μ F 4MHz 下的混凝土 COUT 值/MLCC 混合 (X7R) 和 ESR 指导;实现稳定性所需的任何最小 ESR。
  2. 后置滤波: 尺寸较小 磁珠+ 4.7–10 µF 负载下可接受的模块内部补偿? 为避免环路峰值、增加的 L/C 是否有限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、我忘记在我的询问中包括“电感器的集成值是什么“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有几种方法可以优化输出纹波。 首先、选择低 ESR 电容器、将其放置在非常靠近 IC 的位置、具有适当的布局、当然还可以确保正确测量纹波。

    在这种情况下、您可以添加额外的输出电容器以将纹波降低到 10mVpp 以下。

    [引述 userid=“609658" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555577/tpsm82822a-output-voltage-ripple-reduction 输出网络: 在~μ F 4MHz 下提供具体的 COUT 值/MLCC 混合 (X7R) 和 ESR 指导;实现稳定性所需的任何最小 ESR。[/报价]

    我们不建议使用最小 ESR。 数据表中有几个推荐的电容器。

    [引述 userid=“609658" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555577/tpsm82822a-output-voltage-ripple-reduction 后置滤波: 尺寸较小 磁珠+ 4.7–10 µF 负载下可接受的模块内部补偿? 为了避免循环峰值、增加的 L/C 是否有限制?

    理想的方法是在实际电路板上使用所需的后置滤波器来测量环路稳定性。 我看到客户使用开机自检过滤器时没有遇到任何问题。

    [引述 userid=“609658" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555577/tpsm82822a-output-voltage-ripple-reduction/5986203 “]"电“电感器的集成值是什么“

    适用于 TPSM82822/TPSM82822A 的 0.24 µH 、容差为±20%。 有关更多信息、请参阅数据表。

    此致、

    Febin