This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:BQ25820 未充电

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555302/bq25820-bq25820-not-charging

器件型号:BQ25820
主题中讨论的其他器件: BQ25756

工具/软件:

您好、

我目前使用 BQ25820 进行了一种简单设计、在独立模式下使用该器件、同时我了解其功能。 我已经遵循了数据表和 EVK、并使用 BQ25756 DESIGN-CALC 电子表格来验证值和设置。 不过不使用开关。 也随附了原理图。 设置应为具有 4A 充电电流的 14.3V 磷酸铁锂 4 48A/hr 电池。 很明显、我错过了一些内容、但我看不到错误配置的内容。 没有输入电流限制、也没有 SYS 输出。

感谢您的任何评论。 标记

 e2e.ti.com/.../BQ25820.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    如果您可以连接 BQ25820 并提供寄存器转储、则有助于快速解决此问题。

    建议:

    • 将 CE 拉至低电平、不保持悬空
    • 大容量输出电容器需要在检测电阻上分散并平衡、仅在一侧。

    此致、

    基督教