This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143A-Q1:LM5143A-Q1 两相降压转换器–铅酸电池连接和充电

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143A-Q1, LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554212/lm5143a-q1-lm5143a-q1-2-phase-buck-converter-lead-acid-battery-connection-and-charging

器件型号:LM5143A-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM5143-Q1

工具/软件:

我们将在空载条件下测试两相同步降压转换器(25V 输入、15V 输出)。 12V 铅酸电池连接到 Vout。 当开关接通时、波形显示触发了过流保护。

此外、我们尝试短接过流保护反馈电压、从而禁用过流保护功能、以确认观察到的问题是否由充电电流过大引起。 在 Vout 调节为 15V 时打开开关会导致高电压和电流浪涌(未捕获波形)、从而导致 LM5143A-Q1 故障。

此外、我们需要使用 15V 输出为 12V 铅酸电池充电。 您能否建议安全实施此措施的正确方法、或者建议采取任何预防措施以避免损坏 IC?

请提供任何指导。

下面显示了当前供您参考的 LM5143-Q1 快速入门设计配置。

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10v15ki_UtsdKey5BotfdEzC5Y4a5UaL6/edit?usp=sharing&ouid=104433332549816947365&rtpof=true&sd=true

此致、

Yuming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Yuming

    请分享直接 Xcel 支持的 QuickStart、因为我们无法访问 google 驱动器?

    对于此器件、您将需要支持 5V 栅极驱动的信号电平 FET、请使用约为 2V 至 3V 的板检查 FET

     

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar:

       对我们上次更新中的监督表示歉意。 MOSFET 已更改为 ISC0805NSL、其具有较低的 VGS (th)。

    目前、我们已将 SS 引脚电容器调整为 2.2 µF、从而能够直接连接 12V 铅酸电池进行充电。

    我们需要执行一项测试、其中 12V 铅酸电池和 5A 负载暂时断开并重新连接(热插拔)。 这会产生很大的浪涌电流。 我们目前在 VOUT 处放置一个 35V TVS 来进行抑制。 我们的目标测试是使用 12V 电池和 35A 负载进行相同的热插拔。 在我们的试验中、负载电流越高、VOUT 处的瞬态/浪涌电流就越大。
    您有任何建议吗?

    LM (2) 5143-Q1 quickstart design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yun

    您将需要 CC-CV 实现来为电池充电。 查看以下应用手册– 如何对基于 PCM 的降压转换器实施简单的恒流调节方案

    如果没有 CC 环路、您将达到电流限制、或者尝试通过其禁用它、则会导致 FET 和功率级损坏。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar:   

    感谢您的答复。 我们将查看此内容、感谢您的指导。

    根据您提供的文档、该示例将 CV 和 CC 电路连接至同一 FB 引脚。 如果目标输出电压为 15V、FB 引脚将向 LM5143A-Q1 反馈 0.6V、后者将在 CV 模式下运行。 在这种情况下、CC 电路是否仍按预期工作? 请告知您。

    此外、LM5143A-Q1 能否配置为同时提供恒定电流 (CC) 输出和恒定电压 (CV) 输出? 我们非常希望为实现此功能提供任何指导或建议的方法。

    非常感谢您的支持。

    此致

    Yuming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuming

    我目前不在办公室。 我将在一天或两天内重新讨论这个问题