This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:最低输出负载要求?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS735-Q1, TPS745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555271/tps745-q1-minimum-output-load-requirement

器件型号:TPS745-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS735-Q1

工具/软件:

您好的团队、  

我想与您联系、了解 TPS745-Q1 是否有实现指定精度的最低输出负载要求? 与 TPS735-Q1 类似、如下所示。  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    输出精度通过最小 1mA 负载保证。 在较低负载下可以实现精度、但只有 1mA 在生产中进行了测试、并保证提供表 6.5 中规定的精度。

    此致、

    Daniel