This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92623-Q1:输出通道漏电流

Guru**** 2477275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92623-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547041/tps92623-q1-output-channel-leakage-current

器件型号:TPS92623-Q1


工具/软件:

你好。 我想知道 TPS92623-Q1 的 25℃ 和 125℃ 的输出通道漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI Y、

    该器件在–40°C 至 125°C 的工作范围内额定输出电流精度为+/–5%。  数据表的典型特性部分提供了关于输出电流与温度间关系的唯一其他信息。  

    此图显示了给定工作温度 (50,100) 和 150mA 输出设置下的预期输出电流损耗:  



    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、
    以赛亚书

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(以萨拉)好

    我需要的漏电流是在闭合输出通道时、那么 流向 LED 的电流有多大? 在许多应用案例中、参数为 uA、但在高温下电流会上升、因此 25℃ 以及 85℃ 和 125℃ 也需要此参数。

    此致

    TI Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI Y、

    好的、我看到您在输出被禁用时寻找输出泄漏。 这是通过 PWM =低电平来实现的吗?

    我们尚未对 TPS92623-Q1 进行表征。 我可以问、造成泄漏问题的原因是什么?

    您要驱动什么 LED 负载? 是否选择了 LED 零件模型?

    此致、
    以赛亚书

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI Y:

    我正在努力获取此器件在 25、85 和 125°C 温度下的输出电流泄漏数据。

    感谢您的耐心。

    此致、
    以赛亚书  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好:

    我收集了上述温度和 150°C 的漏电流数据。 请注意、下面的数据只是我们其中一个 EVM 的一个小样本、用作典型泄漏示例。  



    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、
    以赛亚书

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isalah:

    感谢您的工作和回复。 这完全解决了我的问题。

    BRS

    TI Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI Y:

    很高兴听到这个消息! 在这种情况下、我将关闭线程。

    谢谢、
    以赛亚书