This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM21212-2:在较高温度下触发电源正常状态

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62872, TPS6287B15, TPSM8287A12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553005/lm21212-2-power-good-triggered-at-higher-temperatures

器件型号:LM21212-2
主题中讨论的其他器件:TPS62872TPS6287B15TPSM8287A12

工具/软件:

它可能关心的对象、

在我的当前项目中、我将使用两个 LM21212MHE-2/NOPB 器件为两个独立的 FPGA 供电。 我遇到了一个问题、在较高的温度下、其中一个直流/直流转换器会标记电源正常 (PG)。

这个问题并非始终与同一个直流/直流转换器相关。 在某些电路板上、它会影响 DCDC1、而在其他电路板上、它会影响 DCDC2。 两个电源正常信号连接在一起、因此任一直流/直流转换器中的故障都会关断整个电源。

附件是一个示波器捕获图、显示了电源正常信号置为低电平的时刻:




我怀疑触发了过压保护 (OVP)、从而使电源正常信号置为低电平。 仅在温度升高(由 FPGA 监测的 70°C 附近)时才会观察到这种行为。 在室温下、未报告任何问题。

在我们的应用中、每个电源轨向负载提供大约 6A 的电流。


黄色表示其中一个直流/直流转换器的输出电压、绿色表示另一个直流/直流转换器的输出电压、粉色表示黄色直流/直流转换器的输出电流@50C:  


黄色表示其中一个直流/直流转换器的输出电压、绿色表示另一个直流/直流转换器的输出电压、粉色表示黄色直流/直流转换器@65C 的输出电流:  



当电源正常为低电平有效且直流/直流转换器停用@65C 时的时刻:  


根据捕获的波形、输出纹波似乎随温度的升高而增加。 您以前是否遇到过这种行为?

PSpice 仿真表明、关于 60°、设计具有良好的相位裕度。

提前感谢、
Filipe Costa



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe,

    感谢您分享所有波形。  这确实有所帮助。  我同意似乎已达到 OVP 阈值。  我怀疑这是因为一些元件值会随温度而变化。

    如何设置温度?  以及实际测量的温度是多少?  环境、FPGA 结、PCB 温度等?

    电路中测量的电流在哪里?  您能否分享原理图或原理图的一部分?

    负载电流不是直流、因为通常在大多数类似这样的实验室测试中都是如此。  FPGA 是否在运行一些导致电流像正弦波一样变化的代码?  您是否能够使用外部直流负载(而不是实际的 FPGA 负载)测试系统?

    绿色和黄色电压波形也显示出显著的纹波或正弦波--在 50mV/div 时、我预计这些波长会更平坦。

    您是否测量了电路板的波特图?  您能在例如 25°C 和 60°C 下测量它吗?  例如、温度的变化会影响电容器值、而这会影响稳定性。

    您可以分享 PCB 布局吗?  也许 FB 引脚上有某件耦合的东西、会导致输出电压上升。

    最后、这是一款非常旧的大型器件。  TPS62872 或 TPS6287B15 是更新不久、性能更高的替代器件。  我们还提供电源模块、例如 TPSM8287A12。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chris、

    感谢您的及时回复。

    关于温度测试:最初、我们在室温 (25°C) 下执行所有测试、未观察到任何问题。 之后、我们在加热室中重复了测试。 对于这种特定情况、将加热室温度设置为 40°C。

    监测的温度是 FPGA 芯片温度。 FPGA 确实在运行代码。 在捕获的波形期间、它正在运行功能测试、在该测试中发送和接收视频流。 我们尚未在没有 FPGA 负载的情况下对此进行测试。

    此外、根据设计、绿色和黄色波形应该相同、因为设计是相同的。
    遗憾的是、我们目前没有用于测量波特图的设备。 不过、运行仿真。

    由于机密性原因、我恐怕无法在公共论坛中分享原理图和布局。 我们是否可以通过其他渠道获得支持(可能是通过电子邮件获得支持)?

    关于您的最后一条评论、我们理解您可能已经选择了另一个器件。 但是、我们在之前的项目中使用了这种设计、从采购的角度来看、我们继续使用 LM21212 非常有用。 不过、我会向管理小组提出这点。


    提前感谢、  
    Filipe Costa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe,

    当然、您应该能够单击我的姓名(蓝色)、然后开始“对话“。  这是一个专用信道。  您还能否发送输出电容和补偿电容的器件型号?

    如果系统可能、测试温度相关项的一种快速方法是使用热风枪加热电路的不同部分、例如 LM21212、FPGA、电容器等  然后、这可能表明哪个项目随温度变化并导致出现该行为。

    仿真是一个良好的起点、但我们需要对实际电路板进行基准测量、包括其寄生效应、使用的实际元件以及在给定温度下的实际性能。

    是的、很多客户重复使用以前的设备、这是可以的。  我们经常重新设计我们的产品、以提供更好的产品、就像您正在重新设计产品、以便为客户提供更好的产品一样。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chris、

    FYI — 我已通过私人消息联系。
    感谢您的支持、


    此致、
    Filipe Costa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享。  我们可以继续讨论。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认私人信息中的解决方案。  IC 未完全/正确地焊接到 PCB 上、并且会变得过热。

    Chris