This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5864:澄清了 IVE 和 IOUTx

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552819/lp5864-clarification-of-iave-and-ioutx

器件型号:LP5864


工具/软件:

您好:

LED 矩阵驱动器的数据表定义了参数“器件间电流误差“和 “通道间电流误差“的两个公式。

数据表中未说明这些公式的内容。 您能否解释一下 IVE 和 IOUTx 变量、以避免任何误解。 它与 IOUT 和 IAVG 类似、但我认为不一样。

此致

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christoph

    我们的专家稍后会回复您。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    感谢您联系我们! 以下是对这些 变量的一些注释。

    ISET 是电流的目标值。 如果我们使电流趋稳至 10mA、PWM = 100%、所有通道开启。 ISET = 10mA

    IOUTx 是每个通道的测量值。 如果我们将电流设置为 10mA、PWM = 100%、所有通道开启。 IOUT 应接近 10mA。

    IVE 是所有 IOUTx 的平均值、IVE =(IOUT0 + IOUT1 +… + IOUTn)/ n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释