工具/软件:
简介
对 Smart Fuse Configurator GUI 包进行了更新、以提高性能/可靠性、并添加对未来路线图器件的支持。 这里的思路是、您可以将 HSS-HCMOTHERBRDEVM 与适用于电流生成智能保险丝器件和路线图智能保险丝器件的任何子卡一起使用。
为了实现这些更改并使 EVM 适应未来需求、 必须更改位于 HSS-HCMOTHERBRD EVM 上的 TM4C MCU 上编程的固件。 可以使用轻松更新该固件 dfutool 进行操作。 从 2025 年 9 月开始、该固件将为所有 EVM 提供现货、但是、要为已发货的 EVM 获得最新软件支持、必须执行以下步骤。
哪些方面发生了变化?
- 显著提高性能/可靠性
- 未来兼容所有 Roadmap 智能保险丝设备和所有现有生产的智能保险丝芯片
- 支持已计划的功能安全器件
从何处获取新软件
检查兼容性
新固件受 EVM 第 3 代及更高版本的支持。 要检查 EVM 的实际硬件版本、只需注意 PCB 是哪种颜色。 支持的各代产品(长期支持)将用主板的橙色 PCB 颜色表示。 请注意、子卡的颜色并不重要、只是主板。

对于软件、首先需要检查 EVM 上的固件版本。 旧版本的 Smart Fuse Configurator ( v2.0.14 和更低版本)将能够读取固件的旧版本和软件的新版本 ( v3.0.4 beta 将能够读取新版本的固件。
如果打开较旧的 Smart Fuse Configurator、并且您会看到 与以下所示的内容 固件版本 以下内容 V4000 、您可以升级:

如果旧版本的 GUI 未连接、请尝试加载新版本的 GUI(上面已链接)。 如果它显示如下所示的结果 固件版本 登录页面 V4000 您已经是最新版本、无需进行固件更新。

更新固件
首先需要将 EVM 置于器件固件更新模式。 这可以使用较旧版本的 GUI 来完成、如所示 Tools ->进入 DFU 模式 。

点击此按钮时、器件应断开连接并进入 DFU 模式。 当调用时、 Stellaris 器件固件更新 设备将显示在设备管理器中:

如果此设备显示为“Unknown Device“(未知设备)、请使用上面 zip 软件包中的驱动程序安装正确的固件更新设备:

每个版本(如果 Smart Fuse Configurator 将随附一个 BIN 文件、该文件是与随附 GUI 兼容的固件)(为方便起见,上面的 dfutool 软件包中提供了最新的固件文件)。

将该固件文件复制到与相同的目录中 dfutool.exe (如果尚未显示):

从此处、在 dfutool.exe 所在的同一目录中打开命令提示符、然后运行以下命令:
.\dfuprog.exe -f .\usb_hss_spi_v4001.bin -a 0x0

然后更新固件并从中打开任何 GUI v3.0.4 beta 或更高版本、您应该会看到的固件 V4000 或更高的电压。 该固件的架构旨在面向未来、因此可以使用任何未来的智能保险丝器件(基于 SPI)。可以通过单独更新主机 GUI 来启用未来的器件支持。
此致、
Tim