This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:VC15 和 VC14 上的误差为 30mV

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555619/bq76940-30mv-inaccuracy-on-vc15-and-vc14

器件型号:BQ76940


工具/软件:

我使用 BQ76940 和 ESP32-S3 监控 12 节电池包。 我将 ADC 读取的电压与实际的电芯电压进行了比较、除了电池 12 (VC15) 比电池校验器值高 30mV 并且电池 11 (VC14) 比电池校验器值低 30mV 之外、几乎所有电芯都是准确的。

这些输入是否会出现这种不准确程度? 或者、在我的电路中、考虑到这些电池彼此相邻、其中一个正好获得与其他电池读数丢失相同的量、那么 30mV 从 VC15 扩散到 VC14 是否有某种方式?