请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62423-Q1工具/软件:
尊敬的 TI FAE:
我是来自东京电子器件亚太有限公司的 Timothy。
Tokyo Electron Device Asia Pacific Limited 于 7 月打包了 3000 个 TPS62423QDRCRQ1。
我交给客户、客户发现 这 3000 件行李的封条日期是 2 年前的 070623。
如 MSL 控制杆 3 注意事项所示、密封袋中计算出的货架期:低于 40℃ 和低于 90℃ 相对湿度 (RH) 的 24 个月
总之、当 TED /客户收到产品时、保质期已过期。
请参考 以下发票信息、并检查 TI 是否可以安排此 3000 件交易。
发票编号 5521852562
发票日期 2025 年 7 月 19 日
TI 运单号 429080066