This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628301:如何为 TPS628301 选择电感器

Guru**** 2477275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555330/tps628301-how-to-select-inductors-for-tps628301

器件型号:TPS628301


工具/软件:

我对 TPS628301 的电感器选择有疑问。

根据数据表、提供了有关电感器的以下信息:

  • 推荐电感器: 0.24 至 1 µH(从第 6.3 节“建议运行条件“中)

  • 电感器计算公式: 如第 8.2.2.3 节的图所示的电感器选择

对于我的应用、条件如下:

  • IOUT、MAX = 300mA

  • Δ ΔIL = 90mA (IOUT、MAX× 30%)

  • fSW = 2MHz(固定)

  • Vin = 5V

  • VOUT = 1.8V

根据这些条件、计算出的电感值为约 6.4 µH
但是、第 6.3 节(建议运行条件)规定了最大值、为 1 µH 与理论值相比、这是一个很大的差异。

我的问题:

  1. 在这种情况下、是否可以选择大于 1 µH 的电感器(例如 6.4 µH)?

  2. 如果我选择 1 µH、考虑到电感器容差(例如±20%)、实际值可能超过 1 µH。 我是否应该将第 6.3 节中的“MAX 1 µH “理解为不包括容差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在本例中、是否可以选择大于 1 µH 的电感器(例如 6.4 µH)?

    不建议使用超出数据表规格的电感器/电容器。  

    如果我选择 1 µH、考虑到电感器容差(例如±20%)、实际值可能会超过 1 µH。 我是否应该将第 6.3 节中的“MAX 1 µH “理解为不包括容差?

    1uH 是标称值。  预计会有电感器容差和电流降额。 有效电感介于 20%和–30%之间。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我明白、因此我将关闭此案例。