This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:TPS63001DRCR

Guru**** 2477875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552553/tps63001-tps63001drcr

器件型号:TPS63001


工具/软件:

大家好、我的系统使用的是很多 35mA。 我想知道 TPS63001DRCR 的当前设计是否负责这种功耗。

我尝试将 C23 增加到 20 μ F、但得到了相同的结果。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karam:

    测试期间的电池电压是多少? 35mA 是指流出电池的总电流吗?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、我测试了我卡的另一款原型、发现 TPS63001DRCR 电路消耗的电流约为 4mA。 是否有这方面的解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karam:

    测试期间的电池电压是多少? 5mA 是指流出电池的总电流吗?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试期间的电池电压为 4.2V。是的、5mA 请参阅流出电池的总电流、以了解电荷消耗 0、17uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karam:

    抱歉还有一个问题:当 Vout 无负载时是否消耗了 4mA(不是 5mA)?  

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、完全在 3.65mA 和 4mA 之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karam:

    是的、现在消耗的电流在 3.65mA 和 4mA 之间是清除的。  

    在此测试期间、TPS63001 输出端的负载是多少? 空载? 或者例如 1mA Iout?  

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个负载消耗 0.17uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karam:

    当 PS 引脚连接到 Vin 并且禁用省电模式时、可以使用此输入电流、尤其是当电流直接从 Vin 电源读取并且不是很准确时。  

    在电路板上进行确认后、您能否将 PS 引脚设置为低电平、启用省电模式、将负载 (Iout) 设置为 1mA 和 10mA、然后测量总输入电流或效率? 这样、我们可以将这些数据与数据表中的效率数据进行比较、从而检查电路板上是否存在一些问题。

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    省电 (PS) 引脚设置为低电平且输出负载 (Iout)Iin 为 99.15µA 时、从电池获取的输入电流 () 为 347.17µA。 这意味着 TPS63001 稳压器电路本身会消耗 248.02µA

    在不同条件下:

    • 如果Vbat= 4.2V 且Iout= 1.7mA、Iin则为 347.17µA。

    • IFVbat = 3.3V 且 Iout = 1.7mA Iin 为 7mA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karam:

    让我检查一下今天的答复。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karam:

    抱歉、我找不到 EVM 来确认您观察到的 Iin 是否正常、尤其是在 Vbat = 3.3V 时。 当 Vbat = 4.2V 时、我认为这是合理的。  

    我建议您将器件配置为 IQ 测试条件(请将 FB 偏置稍高、例如在测试 IQ 时 Vref + 100mV)、测量 IQ 并与数据表中的规格进行比较。 如果它们匹配、则器件应该正常。

    此致

    Lei