This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563206:电感器 Isat 电流导向线

Guru**** 2477295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555310/tps563206-inductor-isat-current-guide-lines

部件号:TPS563206


工具/软件:

您好的团队、

我的客户希望更大限度地提高降压转换器电感器设计的成本优势

我们是否有一条通用指南、指明他们可以选择的最小电感 Isat 是多少? (考虑最大输出,瞬态,浪涌...事件)  

如果可以在 D/S 上遵循该值、那将是很好的选择

例如:TPS563206、12Vin、5V/3A 输出、最小电感器 Isat 是多少? 是 OCP 点电流吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    请遵循此数据表屏幕截图、其中定义了电感器饱和电流。

    此致、

    Manish