请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS563206工具/软件:
您好的团队、
我的客户正在修改 TPS563206DRLR 的测试规格、他们想知道 TPS563206 的浪涌电流限制是多少
它们已经在 12Vin/4.2Vout 下进行了测试、在启动期间输入浪涌电流可能超过 19A
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.