This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61378-Q1:热性能细节模型 (.ecxml OE .tzr)

Guru**** 2477295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555057/tps61378-q1-thermal-detail-model-ecxml-oe-tzr

器件型号:TPS61378-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61388-Q1

工具/软件:

您好:

我正在进行热仿真、需要有关这些元件热行为的更多信息:
- TPS61378
- TPS61388(初步?)

您能否为我提供这些元件的热细节模型、以便能够执行更详细的热仿真。

我的兼容格式为:.ecxml 或 tzr。 请包括整个组件的密度、容量和导热性。

提前感谢、期待您的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    您能提供我可以发送给您的电子邮件地址吗?

    您能告诉我您关于 TPS61388-Q1 的工程详细信息吗?

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的快速响应、当然: Lukas.Biele@de.bosch.com

    我可以通过邮件向您发送项目的详细信息(如果可以)。

    此致、

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    我已经向您发送了电子邮件。

    我们可以通过电子邮件进行沟通。

    此致、

    Fergus