This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751:BQ25751 的外围器件是否有任何器件计算工具?

Guru**** 2630985 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545836/bq25751-do-you-have-any-parts-calculation-tool-for-peripheral-parts-of-bq25751

器件型号:BQ25751


工具/软件:

大家好:

我的一个客户考虑将 BQ25751 用于其新产品。

现在、他们有以下问题。
请你给我答复。

Q
如果 TI 有适用于 BQ25751 外设器件的任何器件计算工具 、则他们希望使用该工具。
你说什么?
如果没有、是否仅使用器件数据表中编写的计算方法来计算外设部分?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    建议参阅我们的 BQ2575X 计算工具:https://www.ti.com/tool/download/BQ25756-DESIGN-CALC/

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    非常感谢您的答复。

    是否有任何文档介绍了如何为 BQ25751 选择外部开关 MOSFET?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    是的、我建议参阅我们有关 MOSFET 选型的应用手册:e2e.ti.com/.../sluaax9.pdf

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    非常感谢您的支持。

    我可以询问一下这个计算工具吗?

    该工具指出输入/输出最小电容器为 160uF。
    但 BQ25751 EVM 的每个输入/输出电容器约为 100uF。 它比计算工具要小。

    这不是问题吗? 该工具说不需要遵循的最小电容值吗?

    非常感谢您的答复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我不知道为什么计算工具说最小值为 160uF。 降额后的正确最小值为 80uF、建议值为 160uF。

    此致、

    Christiam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christiam、

    非常感谢您的支持。

    我告诉他们最小输入/输出值为 80uF、他们明白了这一点。

    还有一个问题、如下所示。
    请你给我答复。

    Q
    该计算工具未显示推荐的 NMOS FET VDS 和 IDS。  
    您能告诉我如何确定 VDS 和 IDS 吗?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我建议 选择至少比最大输入电压高 20–30%的 VDS 额定值、以提供足够的裕度。

    • 例如、如果输入电压高达 24V 、 建议使用额定电压为≥30V 的 FET

     我建议 根据最大输入/充电电流选择 IDS 等级。

    • 包括安全裕度(通常为最大预期电流的 1.5×至 2×)。
    • 例如、如果峰值输入电流为 5A 、则选择额定电流为≥7.5–10A 的 FET

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Christian:

    非常感谢您的大力支持。

    您的回复对客户和我都很有帮助。
    我将关闭此主题。

    但客户还有一个关于 BQ25751 的问题。
    所以我会在另一个主题上提问。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。