This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25800-Q1:发生 OTP 时、MOSFET 温度

Guru**** 2477295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555006/ucc25800-q1-when-occur-otp-the-mosfet-temperature

器件型号:UCC25800-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC25800

工具/软件:

神父:

我想知道 UCC25800 何时发生 OTP,内部 MOSFET 的温度阈值。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiwen、

    请参阅数据表中提供的以下信息。 过热关断阈值为 160°C

    谢谢。